Çevre dostu renovasyonlar sadece müşterilerinizin evlerine yeni ve pahalı ısı kaynakları kurmakla ilgili değildir. Evlerde halihazırda kurulu olan mevcut ısıtma sistemlerini optimize etmenin harika yolları vardır. Yoğuşmalı kazanlar, doğru ayarlamalar ve komponent uyumu ile daha verimli çalışma potansiyeline sahiptir. Ekipmanların eşleşmesini yoğuşmalı kazanınızla optimize etmek, daha enerji verimli ısıtma sistemleri almak isteyen müşterilere önermek için harika bir bütçe dostu yöntemdir . Aşağıdakiler gibi iyileştirmelerle yoğuşmalı kazan verimliliğinin nasıl arttırılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin:
Günümüzün yoğuşmalı kazanları son derece verimlidir ve müşterilerinizin evlerinde iyi bir yakıt ekonomisi sağlar. Bununla birlikte, çoğu zaman, kazanın verimliliği, kazanın tam potansiyeline ulaşmasına izin vermeyen sistem komponentleri tarafından bozulur. Sonuç, yoğuşma modunda çalışmayan yoğuşmalı kazanlar ve olması gerekenden çok daha yüksek enerji faturalarıdır.
Öyleyse, yoğuşmalı kazanı sınıfının en iyisi termostatik radyatör vanaları, dinamik vanalar veya akıllı, elektronik çözümler gibi yüksek kaliteli komponentlerle eşleştirerek neden en baştan doğru yapmayasınız?
Modern yoğuşmalı kazanlar, çoğu zaman yoğuşmalı modda çalıştıklarında maksimum verim elde ederler. Bu sadece düşük dönüş suyu sıcaklığı ile sağlanabilir.
Yeni bir yoğuşmalı kazan kurarken, genellikle mevcut oda sıcaklık kontrolörlerine bağlanır, örn. düşük dönüş suyu sıcaklığı sağlamak için tasarlanmamış, ön ayar içermeyen manuel radyatör vanaları veya eski termostatik radyatör vanaları. Kazan bu şekilde mi çalışıyor - evet! Verimli çalışıyor mu - hayır!
Aşağıdaki videodan dönüş sıcaklığının düşürülmesinin kazan verimliliğini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin!
Yüksek yoğuşmalı kazan verimi elde etmek için, kazanı güncel oda sıcaklığı kontrolörleriyle eşleştirmeniz gerekir. Burada birkaç seçeneğiniz var. Danfoss'ta bunu şu şekilde ifade ediyoruz: İYİ, DAHA İYİ mi yoksa EN KOLAY'ı mı seçmek istiyorsunuz?
Seçeneklere daha yakından bakalım:
Modern kazanlarla ve bunların verimlilikleriyle eşleşen optimum bir ısı kontrol çözümü elde etmek için, ön ayarlı bir termostatik radyatör vanasını (TRV) tercih edeblirsiniz, örnek Danfoss RA-N radyatör vanaları ve Danfoss RA2000™ radyatör termostatı TRV'yi montaj ederken, odayı istenen sıcaklıkta tutmak için her radyatörün tam miktarda sıcak su aldığından emin olun - ne fazla ne de az. TRV, oda sıcaklığını istenen seviyeye ayarlayarak her bir radyatörden akışı sınırlar, bu da dönüş suyu sıcaklığını düşürür ve kazanın en verimli şekilde çalışmasını sağlar.
Manuel radyatör vanasını RA-N & RA2000 tipi termostatik radyatör vanasıyla değiştirdiğinizde,dönüş suyu sıcaklığını düşürebilirsiniz, bu da daha iyi kazan verimliliği ve yakıt tasarrufu sağlar. Buna ek olarak, ısıtma sisteminin hassas oda sıcaklığı kontrolü ile birlikte doğru şekilde dengelenmesi ile elde edilen önemli tasarrufları ekleyin. Sürekli açık kalan manuel radyatör vanası ile karşılaştırdığınızda, enerji faturasında %36'ya kadar müşteri tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Müşterinizi aşağıdaki gibi argümanlarla ikna edin:
Araştırmalar, on binadan yaklaşık sekizinin enerji israfına yol açan verimsiz ısıtma sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu durumu önlemek için, montajını yaparken termostatik radyatör vananızı ön ayar yapamnız önemlidir. Aksi takdirde müşteriniz kazan verimliliği ve dolayısı ile enerji tasarrufundan faydalanamayacaktır
Her seferinde doğru ısı emisyonu, akış ve ön ayar elde etmek için Danfoss Installer App uygulamasını indirin
Standart TRV'ler, yoğuşmalı kazan verimliliğini artırmak için iyi bir çözümdür, ancak özellikle daha büyük veya daha karmaşık ısıtma sistemi kurulumları söz konusu olduğunda, radyatör termostatı ile birlikte Danfoss Dynamic Valve™ (RA-DV) kurarak daha da iyisini yapabilirsiniz.
Danfoss Dynamic Valve ™ kurarak, ısıtma sisteminin her zaman mükemmel dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Dinamik vanalar, dönüş sıcaklığını düşürerek yoğuşmalı kazan verimliliğini önemli ölçüde iyileştirmenin yanı sıra, az ısıtılmış veya aşırı ısıtılmış odalarla ilgili şikayetlerin geçmişte kalmasını sağlar.
Kısmi yükler ve hava koşullarından bağımsız olarak her zaman otomatik hidronik dengelemeyi sağlayan dinamik vana gövdesi içindeki basınçtan bağımsız regülatör sayesinde ısı dağılımı eşit ve önceden ayarlanmış seviyelere göredir.
Aşağıdaki videodan Danfoss Dynamic Valve™ hakkında daha fazla bilgi edinin!
Dinamik vana, sizin için kolay kurulum ve sorunsuz çalışma anlamına gelir. Siz sadece vanaları istediğiniz debi için monte edip ön ayar yaparsınız.Onlar tüm sistemin dengelemesini otomatik olarak ve hemen gerçekleştirirler.
Müşterilerinizi aşağıdaki gibi argümanlarla ikna edebilirsiniz:
Müşterinize yüksek konfor ve yüksek yoğuşmalı kazan verimi için kolay ve akıllı bir çözüm sunmak istiyorsanız, elektronik kontrol sistemlerini tanıtabilirsiniz. Örnek Bluetooth kontrollü Danfoss Eco™ radyatör termostatları, the Danfoss Ally™ akıllı ısıtma çözümü, veya döşemden ısıtma için Danfoss Icon™ sistemi.
Danfoss Eco ™ veya Danfoss Ally ™ Radyatör Termostatı tarafından gerçekleştirilen programlı ve hassas sıcaklık kontrolü ile, kazanın her zaman en verimli şekilde çalışması sağlanır Danfoss Dynamic Valve™ ile kombine edilerek mümkün olan en büyük enerji tasarruf potansiyelinden faydalanılabilinir.
Danfoss Icon™ gibi akıllı sıcaklık kontrolörleri hidronik döşemeden ısıtma için tasarlanmıştır. Danfoss Icon ™, boyutu ve konumu ne olursa olsun tüm odaların doğru zamanda doğru miktarda ısı almasını sağlayarak her devrenin otomatik olarak dengelenmesini sağlar. Dış ortam sıcaklıklarındaki dalgalanmaları ayarlamak için bir dış hava kompanzasyon ünitesi kurulmasına gerek yoktur. Elektronik kontrol sistemi, her bir odadaki gerçek ve gerekli sıcaklıkları 7/24 ölçer. Bilgi daha sonra oda sıcaklığını sürekli olarak ayarlayan bir aktüatöre gönderilir. Talebe dayalı sıcaklık düzenlemesi konforu artırır ve dönüş suyu sıcaklığını düşürerek kazan verimliliğini tekrar artırır.
Müşterinizi aşağıdaki gibi argümanlarla ikna edebilirsiniz:
The New Energy Performance of Buildings Directive ile Avrupa'da, yoğuşmalı kazan gibi yeni bir ısı üretici kurduğunuzda, teknik ve ekonomik olarak mümkünse her odadaki sıcaklığı ayarlayan, kendi kendini kontrol eden ekipmanları kurmak zorunda olduğunuz anlamına gelir.
Unutmayın: Klasik bir termostatik radyatör vanası kullanmak iyidir. Dinamik bir vana gövdesi eklemek daha da iyidir. Otomatik hidronik dengeleme ile birlikte elektronik sıcaklık kontrolünü tercih etmek en kolayıdır.
Artık müşterilerinize evlerinde kurulu yoğuşmalı kazanlar ile hangi yeşil renovasyon imkanlarını sunacağınızı seçmek size kalmış!