Termostatik radyatör vanasının çalışması - yeşil renovasyon için arkasındaki teknolojiyi biliyor musunuz?

Pazartesi, Eylül 27, 2021

Neredeyse bir asır önce bulunan, basit ama parlak bir teknoloji hala güçlü. Binalarının yeşil renovasyonunda radyatör termostatlarının oynadığı önemli rolü biliyor musunuz? Binaları verimsiz bir şekilde ısıttığımız için her yıl büyük miktarda enerji israf ediliyor. Daha iyisini yapabiliriz. Termostatik radyatör vanasının çalışması ve müşterilerin radyatörde sıcaklık kontrolünü nasıl yapabileceği hakkında bilgi edinin.

 

Sihir mi yoksa sadece mükemmel mühendislik mi? Harici enerji kaynağı olmadan kendi kendine çalışan bir mekanizma.

Dışarıdan enerji beslemesi olmadan bir vanayı açıp kapatmak için sonsuz bir yeteneği nasıl yaratırsınız? İmkansızı çözme iradesine sahip harika bir mühendis ekibi oluşturduk. Sonuç dikkat çekici. Küçük, basit ve mükemmel bir radyatör kontrol yöntemine sahip bir ürün.

Nasıl? Bu, hassas bir gaz karışımı doğanın kendi ritmine ya da sıcaklıklar değiştiğinde genişleme ve büzüşmeye dayanıyor. Termostatın kalbinde bir körük vardır. Bu körük, termostatın içindeki yayı etkileyen ve daha sonra vanayı açıp kapatacak şekilde genişleyen ve büzüşen özel bir maddeyi tutar. Oda sıcaklığı yükseldiğinde körüğün içindeki gaz genişleyerek radyatörden geçen sıcak su akışını azaltarak vananın kapanmasına neden olur. Sıcaklık önceden ayarlanmış oda sıcaklığının altına düştüğünde, gaz körüğü otomatik olarak büzüşür ve istenen ayar sıcaklığına ulaşılana kadar sıcak su akışını artırmak için vanayı açar..

Aşağıdaki videoda mekanik radyatör termostatının basit işleyişine bakın:

Inside The TRV Video
TRV teknolojisi

Termostatik radyatör vanası nasıl çalışır?

Aksine, Avrupa'da hiçbir sıcaklık ayar ve algılama özelliği olmayan tam açık yada tam kapalı olarak çalışan 500 milyon manuel vana büyük bir enerji israfına neden olur.

Gaz, sıvı, wax dolgulu ve elektronik termostatlar arasındaki farkı biliyor musunuz?

Termostatik radyatör vanaları  aynı değildir, körük içerisinde farklı tipte akışkanlarla çalışırlar. Vananın bu açılıp kapanmasını ne tür bir akışkanın kontrol ettiği önemlidir. Bu mekanizmayı kontrol eden wax, sıvı, gaz veya elektronik özellikler olabilir ve reaksiyon süresindeki fark 1-40 dakika arasında değişir.!

Danfoss gazla doldurulmuş RA2000™ termostat - sır, gazın karışımında!

Gaz, mekanik aralık için sahip olduğumuz en hızlı akışkan ortamıdır. 10 dakika, Danfoss RA2000™ ürünümüzdeki gaz karışımının sıcaklık değişimine tepki vermesi için gereken tek şey. Karışım hassastır ve son 75 yıl boyunca optimize edilmiştir. Aslında, her bir Danfoss radyatör termostatı benzersizdir ve farklı bir gaz karışımı içerir. Özelleştirilmiş gaz doldurma, termostatın diğer parçalarındaki en küçük değişiklikleri bile telafi eder. Bu şekilde her termostat, otomatik sıcaklık regülasyonunda aynı güçlü hassasiyeti sunar. Bu küçük ürün, her gün gördüğünüz radyatörlerdekilere pek benzemese de, dikkate değer bir basit mühendislik parçasıdır.

Tepki süresi - çok az kişinin bildiği radyatör termostatlarındaki hayati özellik

"Tepki süresi" kelimesi size bir şey çağrıştırıyor mu? Değilse, yalnız değilsin. Çoğu ısıtma uzmanı, bu küçük bilgi parçasının bir radyatör termostatının performansı hakkında çok şey söylediğinin farkında değildir. Reaksiyon süresi, termostatların sıcaklıkta bir değişiklik algılamasından önce geçen süre anlamına gelir ve ardından, odadaki sıcaklığı düşürmek veya artırmak için vanayı açıp kapatarak bunu telafi etmeye başlar, böylece istenen ayar sıcaklığına ulaşır. Termostatın odadaki ayarlanan sıcaklığı geri getirmesi için gereken süre değildir, ancak değişikliği algılayıp telafi sürecine başlamadan önce geçen süre geçer.

40 dakikadan 1 dakikaya kadar reaksiyon süresi

Eski tip radyatör termostatlarında, körüğü genişletmek ve büzüştürmek için termostatın içinde balmumu (wax) kullanılır. Balmumu ile doldurulmuş termostatların bir değişikliği algılaması 40 dakika sürer ve daha sonra, sıcaklık dengesizliğini telafi etmeye başlayabilirler. Bu, odadaki konfor sıcaklığının geri kazanılmasının uzun zaman aldığı anlamına gelir. Bu kullanıcı için hoş değildir.

Yeni nesil radyatör termostatları, termostat içindeki genleşme ve büzüşmeyi kontrol etmek için sıvı veya gaz kullanır. Gazla doldurulmuş termostatlar, etkileyici 10 dakikalık reaksiyon süresiyle mekanik radyatör termostatı kategorisinde dünyanın en hızlısıdır. Bunun nedeni, değişiklikleri sıvıdan çok daha hızlı tespit edebilen özel ısıya duyarlı gaz karışımlarıdır.

Ancak yeni nesil elektronik termsotatlarının 1 dakikalık reaksiyon süresini geçemez

Tüm Termostat seçeneklerimizi ve ürünlerimizi görün. 

230519 Danfoss 1552

Mekanikten 21.yüzyıl elektronik radyatör kontrolüne

Elektronik termostatlar, akıllı radyatör kontrolü için yeni bir boyut açmaktadır. 1 dakikalık tepki süresinin yanı sıra Alexa gibi ev otomasyon sistemlerine bağlanabilir ve uzaktan kumanda için bir App ile birlikte gelir. Ayrıca günü programlayabilirsiniz, böylece ısıtma, örneğin siz işteyken veya uyurken sıcaklığı düşürerek evin ritmine otomatik olarak uyum sağlar.

Isıyı,sıcaklığı evin ritmine göre optimize etmek, %30'a varan enerji tasarrufu için, heyecan verici bir fırsat sağlar. Bunun yanısıra tüm dünyadaki ev sahipleri tarafından kullanılmayı bekleyen kolay bir CO2 azaltma potansiyeli sağlar. Ayrıca, elektronik radyatör termostatları otomatik dengeleme özellikleri, programlama, açık pencere algılama ve akıl ev sistemleri ile uyum imkanı verir.

Bununla birlikte, birçok ısıtma uzmanı, ev sahiplerinin kullanım ve teknoloji ile ilgili  soruları nedeniyle, bu tür bir ürünü satarken %100 rahat hissetmemektedir. Endişelenmeyin, IT uzmanı olmadığınızı biliyoruz! 21. yüzyıla girmek isteyen haneler için bu ürünü tavsiye etmenizi ve akıllı ısıtma için yeni dijital seçeneklerden tam olarak yararlanmanızı kolaylaştırmaya çalıştık..

Akıllı ısıtma hakkında daha fazla bilgi edinin

Klasik mekanik radyatör termostatları, evinizdeki çoğu şeyi ömürde geride bırakabilir

Elektronik termostatlar heyecan vericidir, ancak evinizdeki diğer bileşenlerin çoğundan daha uzun ömürlü olabilen klasik mekanik termostatların ömür boyu çalışmasına denk olamazlar. Körük içerisindeki gaz vasıtasıyla kendi kendine etki eden mekanizma, normal kullanım koşullarında yaklaşık 2 yıl süren ve bataryalı elektronik termostatlardan farklı olarak, herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Amazon Alexa gibi sesli kontrollerle konuşmasa ve evinizdeki diğer cihazlarla iletişim ve kalibrasyon yapmasa da mekanik termostatik radyatör vanasının arkasındaki teknolojinin güzelliği budur.

Hızlı kurulum ve uzun servis ömrü

Danfoss RA2000™, patentli "click" bağlantısı sayesinde aletsiz saniyeler içinde kurulabilir. Ek kalibrasyon veya ayar gerektirmeden hemen çalışır. Aşağıda "click" bağlantısını çalışırken izleyin.

TRV Snap Installation Video
Sahada zaman kazanın

Click-bağlantı Danfoss RA2000™

Ayrıca, sağlam ve basit yapısı; bakım gerektirmeden 30 yıl veya daha uzun bir hizmet ömrünü garanti eder.  Danfoss vana ile 5 yıl üretici garantisi ve hatta 10 yıl garanti ile gelir.