Renovasyon projenizde neden sonuna kadar gitmiyorsunuz? Akıllı teknolojilere geçmek, evinizde büyük enerji tasarrufları sağlayabilir ve müşterilerinizin evlerini 21. yüzyılda akıllı ısıtmaya taşıyabilir. Radyatör kontrolü için bu gelişmiş teknoloji ile mevcut ısıtma sistemlerinin dijital optimizasyonunu nasıl sunabileceğinizi öğrenin.
Akıllı ev ailemizin en yeni üyesi size çok yakın! Zigbee teknolojisi üzerine inşa edilen Danfoss Ally™, artık dünya çapındaki diğer birçok akıllı ev cihazıyla aynı kablosuz dili konuşuyor. Danfoss Ally™ ayrıca açık bir API arayüzüne sahiptir. Açık API, diğer enerji oyuncularının verilere ve Danfoss'un ısı - sıcaklık ayar uzmanlığından elde edilen içgörülere erişmesini sağlar. Bu, son kullanıcıya eksiksiz bir akıllı ev deneyimi sunar.
Elektronik radyatör termostatları, akıllı enerji teknolojisi ile dolu gelecekteki evlerin önünü açmak için buradalar. Sıcaklık değişimlerinde rekor kıran bir dakikalık tepki süresine sahip olmanın yanı sıra, Amazon Alexa gibi ev otomasyon sistemlerine bağlanabilir ve uzaktan kontrol için bir App ile birlikte gelir. Ayrıca takviminizi programlayabilirsiniz, böylece ısıtma, örneğin siz işteyken veya uyurken sıcaklığı düşürerek evin ritmine otomatik olarak uyum sağlar.
Isıyı evin yaşam ritmine göre optimize etmek,% 30'a varan enerji tasarrufu için heyecan verici bir fırsat sağlar. Tüm ev sahipleri , dünyadaki CO2 salınımı azaltma potansiyeline destek olabilir.Elektronik radyatör termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlarken, evlerle programlama, açık pencere algılama opsiyonlarını sunar. Tüm bu harika özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Elektronik radyatör termostatlarının bazı temel faydalarını anlatan bu kısa videoyu izleyin.
Bununla birlikte, birçok ısıtma uzmanı/mekanik tesisat firması, ev sahiplerinin kullanım ve teknoloji ile ilgili soruları nedeniyle, bu tür bir ürünü satarken % 100 rahat hissetmemektedir. Endişelenmeyin, IT uzmanı olmadığınızı biliyoruz! Tasarruf etmek isteyen haneler için bu ürünü tavsiye etmenizi ve akıllı ısıtma için yeni dijital seçeneklerden tam olarak yararlanmanızı kolaylaştırmaya çalıştık.
Akıllı ısıtma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Danfoss Eco™ gibi elektronik termostalar, ön ayar hesaplaması veya radyatör vanalarının manuel ayarını yapmanız gerekmeden mükemmel hidronik dengeleme için ayarlanan algoritmalarla birlikte gelir. Danfoss Eco ™ hem borulardaki suyun sıcaklığını hem de odadaki hava sıcaklığını algıladığından, radyatör sistemindeki su akışının dengelenmesi otomatik olarak gerçekleşir. Bu iki veri noktasını bilerek, vananın su akışını sıcaklık ayarına göre çok hassas bir şekilde ayarlayabilir..
Bir dakikalık süper hızlı reaksiyon süresi Danfoss Eco ™ 'yu sıcaklık değişimlerinde 60 saniye içinde uyarır, bu da küçük dengesizlikleri büyük gözle görülür sıcaklık düşüşlerine dönüşmeden önce hızlı bir şekilde ayarlamasına olanak tanır. Danfoss Eco ™, genellikle ev sahibi konfordaki değişimi fark etmeden önce en küçük sıcaklık dalgalanmalarını hissedip ayarlayacağından, bu süreç aynı zamanda ev sahipleri için üstün konfor sağlar. Sonuç, sürekli olarak mükemmel bir sıcaklık dengesine sahip evler ve düşük enerji tüketimi.
Elektronik termostatlar, normal kullanım koşullarında yaklaşık 2 yıl sürecek pillerle çalışır..
Videoda Danfoss Eco™ ile otomatik dengelemenin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin