Scopri un termostato per radiatori con mezzo di riempimento a basse emissioni di carbonio

martedì, settembre 22, 2020

La scelta delle valvole termostatiche non ha effetti solo sul clima, ma anche sulla bolletta energetica. Scopri il notevole potenziale di risparmio energetico delle valvole termostatiche per radiatori e spiega ai tuoi clienti che un piccolo investimento ripagabile in due anni farà una grande differenza.

 

Piccolo prodotto, grande impatto

Il riscaldamento costituisce una parte consistente del consumo di energia delle abitazioni: basti pensare che il 40% del consumo di energia mondiale avviene proprio dentro le nostre case. Ecco perché è importante offrire soluzioni che permettano di risparmiare energia. Secondo un recente studio europeo, è possibile ridurre il consumo di energia del 38% sostituendo le valvole per radiatori manuali con valvole termostatiche.

Secondo le stime, in Europa, sono ancora 500 milioni le valvole manuali. Senza il controllo termostatico, l'acqua calda continua a essere pompata attraverso il sistema di riscaldamento senza alcuna utilità per la temperatura ambiente reale. Le valvole manuali funzionano semplicemente con una manopola on/off per permettere il passaggio dell'acqua calda attraverso i radiatori.

Uno studio europeo mostra che i cittadini UE potrebbero risparmiare la sbalorditiva cifra di 12 miliardi di euro all'anno e ridurre le emissioni di CO2 di 29 milioni di tonnellate semplicemente convertendo i 500 milioni di radiatori ancora dotati di valvole manuali. Sono cifre enormi! L'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento è uno dei tuoi principali obiettivi professionali.

La sostituzione di questi 500 milioni di vecchie valvole manuali per radiatori non solo ridurrebbe il consumo di calore dei radiatori, ma avrebbe un impatto incredibile sull'efficienza delle caldaie. Scopri come le valvole termostatiche per radiatori possono avere un grande effetto sull'efficienza energetica delle caldaie:

Boiler Efficiency Video
Interventi di riqualificazione green

Scopri come aumentare l'efficienza delle caldaie a condensazione grazie all'impiego di valvole termostatiche

Risparmiare energia, costi e CO2 con la corretta valvola termostatica meccanica per radiatori

Quando sostituisci le valvole termostatiche per radiatori, assicurati di offrire ai clienti delle opzioni di alta gamma per massimizzare il potenziale di risparmio energetico. Noi di Danfoss siamo orgogliosi di poter offrire una valvola con carica a gas a minore emissione di carbonio al mondo nei termostati per radiatori con Danfoss RA2000™. Questo termostato è prodotto su linee di produzione iper-ottimizzate che consentono di risparmiare costi, energia e materie prime. Un dettaglio significativo della formulazione del mezzo di riempimento di questo termostato lo rende particolarmente capace di ridurre l'impronta di carbonio:

  • Danfoss RA2000™ è dotato di un soffietto riempito a gas che, in base a un recente report di analisi del ciclo di vita, produce un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto ai termostati con riempimento a liquido. Il termostato Danfoss RA2000™ è l'unico al mondo con questo soffietto a gas, che lo rende un elemento di prima classe per la riduzione dell'impronta di carbonio tramite il mezzo di riempimento dei termostati per radiatori. Nello specifico, la miscela di gas che compone il mezzo di riempimento ha un impatto totale di 8,5 g di CO2 eq./capsula del soffietto, mentre il mezzo di riempimento a liquido ha un impatto totale di 60 g di CO2 eq./capsula del soffietto. Il soffietto riempito a gas ha quindi un impatto di ben 7 volte inferiore!

Inoltre, più dell'80% dei sottoprodotti e degli scarti della produzione del Danfoss RA2000™ viene riutilizzato nella produzione di nuovi termostati. Ciò consente un uso altamente ottimizzato dei materiali, quando possibile.

Grazie all'efficienza della produzione e al lungo intervallo di vita generalmente superiore a 30 anni, il Danfoss RA2000™ presenta un potenziale risparmio complessivo di CO2 fino a 13 tonnellate rispetto a una valvola manuale per radiatori (per intenderci, è come caricare il cellulare 1,6 milioni di volte).

La sostenibilità risiede in prodotti di qualità realizzati in maniera responsabile e con lunghi cicli di vita, per poter fare di più utilizzando meno risorse del nostro pianeta. Per questo il Danfoss RA2000™ è un ottimo termostato meccanico per radiatori con un mezzo di riempimento a basse emissioni di CO2.

Ritorno dell'investimento inferiore a 2 anni

L'aspetto davvero positivo è che questo tipo di prodotto ha un tempo di ritorno dell'investimento molto breve per il cliente. In appena 2 anni la cifra investita viene riguadagnata grazie ai risparmi energetici. Questa è un'argomentazione vincente per convincere i clienti a rinnovare in modo semplice i loro vecchi controlli per radiatori in un'ottica green.

Cosa aspetti? Cavalca l'onda dei rinnovi green raccomandando ai tuoi clienti queste semplici soluzioni dal basso investimento iniziale e tempi di recupero sulla bolletta energetica di appena due anni dall'installazione.

Puoi trovare maggiori informazioni sull'intera gamma di termostati per radiatori esplorando le opzioni seguenti:

E già che ci sei, perché non aggiornare anche le valvole per radiatori? Abbiamo recentemente realizzato una nuova valvola per radiatori ancora più green, con tecnologia indipendente dalla pressione che gestisce tutte le fluttuazioni di pressione del sistema. In questo modo, solo l'esatta quantità di acqua necessaria verrà immessa nelle tubazioni al momento giusto e nel posto giusto per garantire comfort e risparmi. Questo prodotto è davvero in grado di offrire di più con meno. Come si chiama? Danfoss Dynamic Valve™.

Guarda il video sotto per saperne di più!

RA DV Video
Innovazione green

Scopri le Danfoss Dynamic Valve™

Sfruttare il pieno potenziale dei rinnovi green combinando la Danfoss Dynamic Valve™ con la testa termostatica Danfoss RA2000™ (la migliore sul mercato) o il premiato Danfoss Eco™ (il più semplice tra i sistemi elettronici) è il miglior suggerimento che puoi offrire ai clienti interessati a ottimizzare il controllo dei radiatori. Non esiste una soluzione più eco-compatibile di questa. 

Scopri la selezione di valvole per radiatori Danfoss.