Comment créer une capacité infinie à ouvrir et fermer un robinet sans fourniture d'énergie externe ? Il suffit de réunir une brillante équipe d'ingénieurs pour résoudre l'impossible. Le résultat est remarquable. Un produit doté d'un mode de contrôle de radiateur compact, simple mais brillant.
Comment ? Avec un savant mélange de gaz et en puisant dans le rythme de la nature ou par dilatation et contraction lorsque la température change. Ce thermostat renferme un soufflet. Ce soufflet contient une substance spéciale qui se dilate et se contracte, affectant le ressort intégré dans le thermostat, qui ouvre et referme à son tour le robinet. Lorsque la température ambiante augmente, le gaz contenu dans le soufflet se dilate, entraînant la fermeture du robinet par réduction du débit d'eau chaude dans le radiateur. Lorsque la température ambiante descend sous la valeur programmée, le gaz du soufflet se contracte automatiquement et ouvre le robinet afin d'augmenter le débit d'eau chaude jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
Découvrez le fonctionnement simple du thermostat de radiateur mécanique dans la vidéo ci-dessous :
Pourtant, 500 millions de robinets manuels fonctionnent en Europe avec un mécanisme de poignée entièrement ouverte ou entièrement fermée, sans aucune régulation ni détection de la température, occasionnant un gaspillage d'énergie considérable.
Les robinets thermostatiques ne sont pas tous identiques ; ils fonctionnent avec différents types d'éléments à l'intérieur du soufflet. Le type d'élément contrôlant l'ouverture et la fermeture du robinet est important. Il peut s'agir de cire, de liquide, de gaz ou de propriétés électroniques, et la différence au niveau du temps de réaction varie entre 1 et 40 minutes !
Le gaz est l'élément le plus rapide dont nous disposons pour la gamme mécanique : il ne faut que 10 minutes au mélange de gaz contenu dans notre Danfoss RA2000™ pour réagir à un changement de température. Ce mélange délicat a été optimisé au cours des 75 dernières années. En réalité, chaque thermostat de radiateur Danfoss est unique et contient un mélange de gaz différent. Le mélange de gaz personnalisé compense la moindre variation dans les autres éléments du thermostat. Chaque thermostat offre ainsi la même précision totale en termes de régulation automatique de la température. Même si ce petit produit ne paie pas de mine sur les radiateurs que vous croisez tous les jours, il s'agit d'un petit bijou d'ingénierie.
Les mots « temps de réaction » vous disent quelque chose ? Si votre réponse est « non », vous n'êtes pas le seul. La plupart des professionnels du chauffage n'ont pas conscience que cet élément d'information minime en dit long sur les performances d'un thermostat de radiateur. Le temps de réaction est le temps nécessaire au thermostat pour détecter un changement de température et pour commencer ensuite à le compenser en ouvrant ou fermant le robinet afin d'abaisser et d'augmenter la température ambiante, de sorte à atteindre la température souhaitée. Ce n'est pas le temps qu'il faut au thermostat pour restaurer la température ambiante programmée, mais bien le temps nécessaire pour qu'il détecte le changement et commence à le compenser.
Les anciens thermostats de radiateur utilisent de la cire qu'ils contiennent pour dilater et contracter le soufflet. Les thermostats remplis de cire ont besoin de 40 min pour détecter un changement et avant de pouvoir commencer à compenser le déséquilibre de température. Il faut donc attendre longtemps pour qu'une température ambiante confortable soit restaurée. Voilà qui n'est pas très agréable.
La nouvelle génération de thermostats de radiateur utilise soit du liquide, soit du gaz pour contrôler la dilatation et la contraction à l'intérieur du thermostat. Les thermostats remplis de gaz sont les plus rapides au monde dans la catégorie des thermostats de radiateur mécaniques, avec un temps de réaction impressionnant de 10 min. Cette propriété est due au mélange spécial de gaz thermo-sensibles qui peuvent détecter bien plus rapidement les changements que le liquide.
Ils ne peuvent toutefois pas rivaliser avec les thermostats électroniques de la toute nouvelle génération, dont le temps de réaction est de seulement une minute. Découvrez notre sélection complète de thermostats et nos informations complémentaires sur les produits.
Les thermostats électroniques ouvrent une nouvelle dimension pour le contrôle intelligent des radiateurs. Outre leur temps de réaction d'une minute, ils peuvent être connectés à des systèmes domotiques tels qu'Alexa et sont livrés avec une application de contrôle à distance. Vous pouvez également programmer des horaires, afin que le chauffage s'adapte automatiquement au rythme du ménage, par exemple en baissant la température lorsque les occupants de la maison sont sortis ou dorment.
L'optimisation de la chaleur en vue de suivre le rythme du ménage implique la perspective réjouissante de 30 % d'économies d'énergie. Un dispositif au potentiel de réduction des émissions de CO2 facile à atteindre, qui n'attend qu'à être adopté par les propriétaires du monde entier. De plus, les têtes électroniques possèdent des propriétés d'auto-équilibrage, de programmation, de détection des fenêtres ouvertes et bien plus de dispositifs ingénieux à intégrer dans les maisons.
Toutefois, bon nombre de professionnels du chauffage ne se sentent pas complètement à l'aise avec ce type de produit car les propriétaires de maisons se posent de nombreuses questions sur leur utilisation et leurs technologies. Pas de panique, nous savons que vous n'êtes pas un spécialiste des TI ! Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que vous puissiez recommander facilement ce produit à vos clients désireux de profiter pleinement de solutions digitales de chauffage intelligent du 21e siècle. En savoir plus sur le chauffage intelligent.
Les thermostats électroniques sont incroyables, mais leur longévité ne peut rivaliser avec celle des thermostats mécaniques classiques, qui peuvent vivre plus longtemps que de nombreux appareils domestiques. Le mécanisme autonome permis par le gaz contenu dans le soufflet ne requiert aucune source d'énergie, contrairement aux thermostats électroniques qui fonctionnent avec des piles d'une durée de vie d'environ 2 ans dans des conditions d'utilisation normales. C'est l'avantage de la technologie sur laquelle repose le robinet thermostatique mécanique, bien qu'il n'utilise pas de commandes vocales comme Amazon Alexa et communiquent et se calibrent avec d'autres appareils domestiques.
Le Danfoss RA2000™ peut être installé en quelques secondes sans outils, grâce au raccordement par encliquetage breveté. Il fonctionne instantanément, sans nécessiter de calibrage ou d'ajustement supplémentaire. Admirez le raccordement par encliquetage en action ci-dessous.
De plus, la conception simple et solide garantit une durée de vie de 30 ans ou plus sans entretien et le produit est livré avec une garantie d'usine de 5 ans, voire de 10 ans si vous le combinez avec une vanne Danfoss.