La transition vers des nouveaux combustibles bas carbone est une solution essentielle pour la décarbonation. Ces nouveaux combustibles sont déjà disponibles et contribuent à la protection du climat avec des chaudières fioul modernes à condensation. Jusqu’à présent, le défi a été de faire fonctionner ces chaudières avec ce nouveau combustible. Danfoss l’a relevé et a développé des pompes et des gicleurs adaptés au Bio30 (F30 en France).
Résoudre les problèmes de corrosion
Les pompes classiques contiennent souvent des composants contenant du cuivre comme, par exemple, le laiton.
Des recherches indépendantes ont conclu que le contact du biofioul avec le laiton devait être évité. Lorsque le biofioul est au contact de métal non ferreux, il se produit oxydation et polymérisation. Le contenu acide devient plus important et le biofioul plus corrosif. Cela peut conduire à de moindres performances et peut provoquer des fuites sur l’électrovanne.
De plus, la combinaison des pièces à base de cuivre et la haute température vont altérer le biofioul au cours du passage dans la pompe. Le fioul passe plusieurs fois au contact de ces matériaux et sa stabilité en est affectée, il se dégrade. Pour éviter cette problématique, les pompes devraient être remplacées tous les un à deux ans.
Ina Corneliussen, Responsable composants brûleurs, explique comment les nouvelles pompes relèvent ce défi. « Nous travaillons sur les biofiouls depuis plus de 15 ans et avons toujours mis la sécurité en priorité. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons changé les composants en laiton de nos pompes B30 pour être compatibles avec ces biofiouls. L’étanchéité unique de l’arbre assure un haut niveau de qualité et élimine le risque de fuite et de dysfonctionnement. »
Certifié TUV pour un fonctionnement avec biofioul
Danfoss a conduit des tests en usine et sur site, travaillant avec des clients et des organismes indépendants pour s’assurer de la compatibilité des nouveaux matériaux. Après le succès des tests, nous avons obtenu la certification TUV en 2021.
« Certains de nos clients OEM utilisent déjà nos nouvelles pompes et les ont approuvées pour leurs applications B30. D’autres envisagent de basculer sur ces gamme B30.
En France, depuis le 1er juillet 2022, les nouvelles chaudières fioul ne sont autorisées que pour du biofioul F30, « commente Stefan Spornberger, Responsable Qualité et Applications, composants brûleurs. “Nous sommes ravis d’encourager la décarbonation pour nos clients en leur fournissant des solutions de très haute qualité »
Gicleurs pour le biofioul HVO
L’extension de notre gamme comprend aussi des gicleurs HVO spécialement conçus pour le biofioul. Ces gicleurs sont destiné aux chaudières individuelles au Royaume Uni. Cela permettra d’utiliser des huiles végétales (HVO) issues d’huiles domestiques de cuisson et d’autres huiles non consommables.
Débloquer les barrières vers la transition zéro
En developpant des produits compatibles biofioul, Danfoss entend soutenir la transition vers des fiouls bas carbone. ”Depuis 75 ans, Danfoss a construit une réputation de conception, de fabrication et de fiabilté de haute qualité. Nos clients attendant le même standard pour nos nouvelles gammes biofioul.” commente Ina Corneliussen.
« Et nous continuerons à développer notre gamme biofioul pour concevoir des produits permettant aux chaudières de fonctionner avec encore plus biofioul. »
Focus produits
Pour plus d'informations, contactez-nous.
Nos pompes Bio30 et gicleurs HVO pour l’industrie des chaudières à fioul, permettent d’aider nos clients vers la décarbonation et de réduire les émissions.
Nos pompes Bio30 et gicleurs HVO pour l’industrie des chaudières à fioul, permettent d’aider nos clients vers la décarbonation et de réduire les émissions.