Êtes-vous prêt à adopter la nouvelle Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments dans votre pays ?

jeudi, décembre 19, 2019

Cette année, une nouvelle directive concernant le bâtiment dans lequel vous travaillez tous les jours va entrer en vigueur en Europe. La nouvelle Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments, ou simplement DPEB, arrive en France. Nous vous proposons une vue d’ensemble sur ce que cette directive va changer dans votre entreprise et nous vous donnons les clés pour transformer cette nouvelle contrainte réglementaire en opportunité commerciale !

Tout ce que vous devez savoir sur la DPEB

Les bâtiments où vous vivez, dormez et travaillez consomment 40 % de l’énergie mondiale produite. Ce n’est pas rien ! La bonne nouvelle c’est que le potentiel d’économies d’énergie dans les immeubles est énorme – 75% des bâtiments européens sont jugés inefficients. Si nous optimisions les systèmes de chauffage dans les bâtiments européens, nous pourrions économiser 67 milliards d’euros d’ici 2030. Cela équivaut aux émissions de CO2 de 82 millions d’automobiles ! Et, c’est au cœur même de ce que vous faites chaque jour : optimiser les systèmes de chauffage.
La DPEB reprend les bonnes pratiques de l’industrie du chauffage et semble apparaître comme la clé pour débloquer le potentiel énergétique incroyable de l’Europe. Tout cela devrait permettre d’énormes économies, la création de nombreux emplois et des conditions de vie et de travail nettement améliorées. Vous êtes en grande partie responsable du succès de la directive à venir. Elle est due aux compétences des installateurs tels que vous, qui aidez les clients à choisir la solution de chauffage la plus performante sur le plan énergétique.

FR DPEB Video
Vidéo d'information - DPEB

Installateurs chauffagistes et Directive Pour la Performance Energétique des Bâtiments.

  • De quoi avez-vous besoin pour agir ?

    • Il est obligatoire d'installer des dispositifs de régulation automatique de la température (par exemple des robinets thermostatiques) dans chaque pièce lorsque vous changez de générateur de chaleur (chaudière ou autre). Quand vous installez une nouvelle solution de chauffage, par exemple une chaudière, vous devez vérifier si des robinets thermostatiques sont installés et mis à niveau. En effet, la chaudière ne peut contrôler le chauffage des pièces de façon individuelle, de fait vous devez avoir des robinets thermostatiques dans chaque pièce du bâtiment afin d’assurer une qualité de chauffe et une régulation précise. Si vous ne savez pas quel robinet thermostatique choisir, découvrez les différentes options sur notre guide de sélection.

  • Avant de finir l’installation, n’oubliez pas d’équilibrer votre système de chauffage. Si le chauffage n’est pas redistribué correctement d’une pièce à l’autre et qu’un déséquilibre se fait ressentir avec des pièces trop chaudes et d’autres trop froides, ou encore des radiateurs bruyants, vos clients ne manqueront pas de vous le faire savoir ! Vous pouvez éviter tout cela en équilibrant simplement chaque radiateur. Découvrez comment l’application smartphone Installer App peut vous aider à calculer les besoins de chaque radiateur de façon simple et rapide. Outre un meilleur confort, un système correctement équilibré aidera votre client à économiser de l'énergie.

  • N’oubliez pas de communiquer les bénéfices à vos clients. Voyez ici une véritable opportunité de vendre votre expertise en tant qu’installateur ! La Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments est une occasion parfaite pour recommander des produits de qualité et de meilleures installations qui amélioreront le confort des clients et réduiront leurs dépenses énergétiques. Dites à vos clients que malgré une ligne supplémentaire sur leur facture, ils auront une meilleure qualité de chauffage et rejetteront moins de CO2 dans l’atmosphère. De plus, le temps de retour sur investissement moyen d’une installation de robinets thermostatiques dans un foyer moyen est de deux ans.
FR Epbd 123
FR Infographic 4

Trouvez vos robinets thermostatiques compatibles avec la nouvelle DPEB chez Danfoss !

  • Veillez à ce que la capacité de chauffage soit correcte dans toutes les pièces indépendamment des conditions de chargement
  • Éliminer la surchauffe ou la sous-chauffe des radiateurs
  • Maintien des débits et des températures stables à pleine charge et à charge réduite.
  • Réduire les bruits parasites
  • Économiser l'énergie avec des températures qui correspondent les besoins réels dans chaque partie du système de chauffage
  • Des températures ambiantes stables et précises avec un meilleur confort
  • Assurer la stabilité de la température dans l'ensemble du système

En savoir plus.

Video Equilibrage Hydraulique Danfoss
Un raccourci pour équilibrer les radiateurs

L’équilibrage automatique avec Danfoss

FR Infographic 5

Passez à la vitesse supérieure avec l'équilibrage hydraulique automatique

  • Atteindre la température souhaitée dans chaque pièce grâce à la distribution automatique d'eau chaude en fonction des besoins réels
  • Maintenir la température ambiante souhaitée - pièce par pièce - grâce à la régulation automatique
  • Réduire la consommation d'énergie en réagissant aux charges thermiques internes et externes pour améliorer l'efficacité du chauffage
  • Avoir un contrôle total des radiateurs et du chauffage au sol via un smartphone
  • Augmenter le confort et l'efficacité énergétique en adaptant la température des pièces aux horaires quotidiens

En savoir plus.