Der hydraulische Abgleich von Zweirohranlagen, aber auch von Einrohrheizungen und Fußbodenheizungen ist ein Thema, das in den letzten Jahren zu einem Synonym für Energieeffizienz in der Heizungstechnik geworden ist und in der Zukunft noch mehr für die Optimierung der Wärmeverteilung in Millionen von Bestandsgebäuden stehen wird.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den drei Varianten den hydraulischen Abgleich durchzuführen.
Mehr Informationen zur staatlichen Förderung von bis zu 30% finden Sie hier.
Was sind die Unterschiede der drei Varianten?
Als Weiterentwicklung zum statischen hydraulischen Abgleich, wird beim dynamischen Abgleich auch der Teillastfall berücksichtigt. Hiermit können auch größere Wohn- und Zweckbauten abgeglichen werden. Die Komponenten, die bei dem dynamischen hydraulischen Abgleich zum Einsatz kommen, sind Strangdifferenzdruckregler oder druckunabhängigen Thermostatventile, dessen Aufgabe es ist, den Druck der Wasserströme in der Anlage unabhängig von der Auslastung des Systems gebäudeweit konstant zu halten.
Beim automatischen hydraulischen Abgleich wird die Berechnung und Einstellung der Heizungswasserströme von einer intelligenten digitalen Systemsteuerung durchgeführt. Diese Option ist vor allem deshalb interessant, weil die notwendigen Kalkulationen in der Praxis oft gescheut bzw. aufgrund fehlender Parameter nur selten korrekt durchgeführt werden kann. Der größte Vorteil dabei: Die Automatik führt keine einmalige Berechnung der Wasserströme durch, sondern berechnet diese permanent, sodass die Einstellung regelmäßig nachjustiert wird. Das geht so weit, dass für kleinere Wohneinheiten bis 20 Heizkörpern oder Heizkreisen mittlerweile ein funktionierender hydraulischer Abgleich ohne jede vorherige Berechnung möglich ist.
Zentrale Regelungsgröße des automatischen hydraulischen Abgleichs ist die Raumtemperatur. Das intelligente Steuerungssystem erfasst, bei welchen Wasserströmen die vorgesehene Raumtemperatur erreicht wird und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor. Voraussetzung ist der Einsatz von elektronischen Thermostaten bzw. Regeleinheiten sowie intelligenten Steuerungssystemen, die zum jeweiligen Anlagentypus passen (Heizkörper- oder Fußbodenheizung). Die Auslegung erfolgt prinzipbedingt bei jeder Umsetzung für den Teillastfall. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Anwendung auf das zugrundliegende Abgleichmodell. Wird die Automatik mit statischen Abgleichkonzepten verbunden, errechnet sie aufgrund der druckabhängigen Armaturen nur einen Durchflusswiderstand. Bei der Verknüpfung von Automatik und dynamischem Abgleich optimiert die temperaturbasierte Steuerung hingegen auch den Betrieb der druckunabhängigen Armaturen und ermöglicht so im Teillastfall eine optimale Regulierung der Massenströme.
Auch wenn die Automatik die ungeliebten Kalkulationen erübrigt, wird ein effizienzoptimierter hydraulischer Abgleich aber letzten Endes erst dann erreicht, wenn man Kalkulation und Automatik kombiniert.
Der TÜV Rheinland zertifiziert Danfoss Lösungen für den automatischen hydraulischen Abgleich.
Die Danfoss Smart Heating Lösung für den automatischen hydraulischen Abgleich ist vom TÜV Rheinland als konform mit den VdZ-Prüfkriterien zertifiziert worden. Testläufe zeigten, dass das von Danfoss entwickelte Abgleichkonzept im Ergebnis gleichwertig ist mit dem herkömmlichen hydraulischen Abgleich auf Basis vorgängiger Berechnungen.
Beim statischen hydraulischen Abgleich, bei dem ausschließlich druckabhängige Komponenten eingesetzt werden, wird die Heizungsanlage nur für den im Durchschnitt 10 Tagen im Jahr eintretenden Volllastfall optimiert - mit den entsprechenden Nebeneffekten von ineffizientem Heizen und Fließgeräuschen. In größeren Wohn- und Zweckbauten ist ein statischer hydraulischer Abgleich systemgrößenbedingt nur schwierig durchzuführen.
Vorteile für den Heizungsbauer:
Vorteile für Wohnungseigentümer:
Vorteile für Nutzer:
Hier finden Sie vorausgefüllte VDZ Formulare für die Beantragung der staatlichen Förderung am Beispiel der SMart Heating Produkte. Drucken Sie sich die Formulare aus und schicken Sie diese angepasst und unterschrieben direkt zur Förderstelle.
Hier finden Sie den Download zum Überblick der drei Varianten des hydraulischen Abgleichs
iTG Report
Energetische Einsparpotentiale und wirtschaftliche Bewertung des hydraulischen Abgleiches für Anlagen der Gebäudeenergietechnik:
Zusammenfassend kann aus der vorliegenden Studie entnommen werden, dass der hydraulische Abgleich einen positiven energetischen Effekt auf den Wärmeverbrauch sowie auf den elektrischen Hilfsenergieverbrauch von Heizungsanlagen hat. Die relativen und absoluten Einsparungen unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Ausgangszustand und den umgesetzten Maßnahmen zum hydraulischen Abgleich. Typischerweise werden Einsparungen von 2,5 kWh/m²a…16 kWh/m²a16 beim Wärmeverbrauch (Endenergie) sowie von 25% beim Hilfsenergieverbrauch (Strom) erreicht.