Danfoss Webinarreihe zum hydraulischen Abgleich

Dienstag, Juni 02, 2020

Danfoss Webinarreihe zum hydraulischen Abgleich

Schulungsprogramm ermöglicht systematischen Aufbau von Expertenwissen

Eine kostenlose Webinarreihe von Danfoss ermöglicht Heiztechnikern, sich ausführlich über den hydraulischen Abgleich von Heizanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern zu informieren und Wissenslücken zu schließen. Die achtteilige Reihe dient dem systematischen Aufbau von Expertenkenntnissen und behandelt alle Fragen rund um die Abgleichproblematik – von den theoretischen Grundlagen bis zu den Details der praktischen Umsetzung im Bestand.

Webinarreihe Hydraulischer Abgleich

Danfoss widmet dem hydraulischen Abgleich von Wohnbau-Heizanlagen eine eigene Webinarreihe. Das kostenlose Online-Schulungsprogramm fokussiert den Abgleich aller gängigen Heizsysteme in klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern und hilft Heiztechnikern, vorhandene Wissenslücken zu schließen. Die Reihe besteht aus insgesamt acht Webinaren, die inhaltlich aufeinander aufbauen, bei entsprechender Vorkenntnis aber auch die punktuelle Teilnahme an einzelnen Kursen zulassen. Vermittelt werden alle relevanten Informationen zur korrekten Berechnung und Einstellung der Massenströme sowie zur optimalen Nutzung staatlicher Förderprogramme.

 

Ausgehend von einem Basiskurs zu Grundlagen und Durchführung des hydraulischen Abgleichs ermöglicht die Webinarreihe einen systematischen Aufbau von Expertenwissen. Mögliche Abgleichvarianten (statisch, dynamisch, automatisch) werden ebenso erörtert wie konkrete Anlagenbeispiele, Fragen der softwaregestützten Berechnung ebenso wie die Voraussetzungen einer BAFA- oder KfW-Förderung. Vertiefende Einblicke eröffnen zudem Webinare über den Abgleich bestehender Fußboden- und Heizkörpersysteme sowie die Auslegung von Einrohranlagen. Wer aus Termingründen an einzelnen Webinaren nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, auf kostenlose Aufzeichnungen zurückzugreifen.

 

Weitere Termine finden Sie in unserem Schulungskalender HIER