Hier finden Sie alle relevanten Informationen zum Hydraulischer Abgleich. Animationen, Artikel, Infografiken, videos und Anleitungen, die Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen.
Über 80% aller Heizungsanlagen im Bestand haben ein riesiges Optimierungspotential. Der hydraulische Abgleich sorgt in einer Heizanlage für die optimale Verteilung der Massenströme, sodass die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Gebaüde zur Verfügung steht.
Dies ist bei weitem nicht nur eine Frage der geeigneten Komponenten, sondern setzt ein Verständnis für das System Heizung voraus. Es muss analysiert, gerechnet, eingestellt und optimiert werden. Erfahren Sie hier mehr.
Ein Tipp: Entdecken Sie die nebenstehende Grafik. Kommen Ihnen einige Fragen aus der Praxis bekannt vor?
Smart Home und Hydraulischer Abgleich – gibt es da einen Zusammenhang?
Antwort: Egal welches Smart Home System Sie für eine individuelle Heizungsregelung einsetzen: Die Basis für max. Effizienz und Wohnkomfort ist immer ein hydraulischer Abgleich. Wichtig: Ventilgehäuse und Fühlerelemente (Antriebe) sollten immer aufeinander abgestimmt sein. Mein Tipp: Selbst adaptierende Systeme benötigen Zeit für die gewünschte Abbildung des individuellen Nutzungsprofils.
Warum ist die Rücklauftemperatur zu hoch?
Antwort: Ganz einfach: Weil u. a. kein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Gerade bei Brennwertanlagen muss die Rücklauftemperatur möglichst niedrig sein, damit über die gesamte Heizperiode am Abgaswärmetauscher ein möglichst hoher Kondensationsgrad (Nutzung der latenten Wärme) erreicht wird. Wird der Volumenstrom an den einzelnen Heizkörpern begrenzt, hat das Heizungswasser einfach genug Zeit die Wärme (konstant) abzugeben, was zu einer niedrigeren Mischwassertemperatur im Rücklauf führt.
Wozu benötige ich einen Differenzdruckregler?
Antwort: Um in einer volumenvariablen Anlage (hier 2-Rohranlagen) immer einen konstanten Differenzdruck bereitzustellen, benötigen Sie eine Strangarmatur, die diese Funktion erfüllt. Und zwar für jeden Lastfall von 0-100 %. In kleinen Anlagen kann dies auch die Heizungsumwälzpumpe übernehmen (Einstellung konstanter Differenzdruck) sofern der min. Einstellwert unter 150 mbar (Richtwert) liegt.
Was muss ich bei einem neuen Wärmeerzeuger beachten?
Antwort: Leider stelle ich immer wieder fest, dass der neue Wärmeerzeuger nur bzgl. der Heizleistung auf die Heizlast des Gebäudes oder der Wohneinheit abgestimmt ist. Gleichzeitig muss aber auch die Wärmeverteilung = der hydraulische Abgleich in Angriff genommen werden. Der hydraulische Abgleich ist Stand der Technik und „der“ Basisbaustein einer Heizungsoptimierung.
Und welche Rolle spielt das Nutzverhalten?
Antwort: Eine immer Wichtigere! Schlussendlich sollte das Ziel einer Heizungsoptimierung sein, dass der Nutzer sich wohlfühlt und dabei gleichzeitig Energie und Geld spart. Denn jedes Heizungssystem hat (physikalische) Grenzen, die man kennen sollte. Wer dieses System der Abhängigkeiten versteht, kann diese Grenzen aufzeigen und trotzdem Lösungswege aufzeigen.
Ist die Heizkurve richtig eingestellt?
Antwort: Was versteht man eigentlich unter „richtig eingestellt“? Es geht nicht nur um den Zusammenhang zwischen Vorlauf- und Außentemperatur für einen Heizkreis. Hier sind die Anforderungen seitens des Wärmeerzeugers (z. B. Brennwertgerät via Wärmepumpe) für einen maximalen Anlagennutzungsgrad ebenso zu berücksichtigen wie die Anlagendynamik im Teillastfall.
Wann ist es sinnvoll die Heizungsumwälzpumpe zu tauschen?
Antwort: Sicherlich ist es sinnvoll einen alten „Stromfresser“ gegen eine neue Hocheffizienzpumpe zu tauschen. Aber bitte nicht nur einbauen sondern auch einstellen! Und das geht nur nach Berechnung oder Einmessung. Außerdem ist ein Einstellnachweis für viele Fördermaßnahmen zwingend erforderlich. Wichtig: Eine neue Pumpe ersetzt NICHT den hydraulischen Abgleich – beides gehört zusammen!
Wie groß sind die Druckverluste in den Rohrleitungen?
Antwort: Eine gute Frage, gerade in Bestandsanlagen. So gut wie nie ist eine Rohrnetzberechnung vorhanden. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, wie wichtig und aufwändig, zumindest für kleinere Wohneinheiten, eine (Nach)Berechnung überhaupt ist und wie groß die Auswirkungen auf die Dimensionierung und Einstellung der Armaturen sind. Wichtig ist an dieser Stelle auch immer die Berücksichtigung der Auslegungsparameter des Wärmeerzeugers.
Wie ermittle ich die Voreinstellung am Thermostatventil?
Antwort: Am besten durch eine Berechnung nach den im Markt mittlerweile etablierten und für Fördermaßnahmen vorgeschriebenen Verfahren A und B (ohne bzw. mit Berücksichtigung einer vereinfachten, raumweisen Heizlastberechnung). Wichtig an dieser Stelle: Bitte kleine Voreinstellwerte durch reduzierte Differenzdrücke vermeiden. Dadurch können evtl. auftretende hydraulische Probleme durch Schmutz im Heizungssystem nachhaltig vermieden werden.
Hydraulischer Abgleich 7 Ergebnisse
Wo kommen die Fließgeräusche am Heizkörper her?
Antwort: Eigentlich immer durch zu große Fließgeschwindigkeiten am Heizkörperventil hervorgerufen durch zu hohe Differenzdrücke. Die Ursache: Falsch oder nicht eingestellte externe Pumpen, Brennwertthermen mit integrierten Pumpen und, vor allem in größeren Anlagen, zu hohe Differenzdrücke im Teillastfall aufgrund fehlen der Zonierung und manueller Strangregulierventile.