Die Heizung macht einen schwindelerregenden Teil des Energieverbrauchs in einem Haus aus. Für 40 % des weltweiten Energieverbrauchs sind unsere Gebäude verantwortlich. Darum ist auch das Potenzial für Energieeinsparungen riesig. Laut einer kürzlich durchgeführten europäischen Studie könnte der Energieverbrauch von Gebäuden um bis zu 38 % gesenkt werden, allein wenn manuelle Heizkörperventile durch Heizkörper-Thermostatventile ersetzt würden.
Es gibt schätzungsweise immer noch 500 Millionen manuelle Heizkörperventile in europäischen Haushalten. Diese haben keine thermostatische Steuerung zur Reduzierung der Energieverschwendung. Ohne thermostatische Steuerung wird heißes Wasser ohne jegliche Erfassung der tatsächlichen Raumtemperatur durch das Heizsystem gepumpt. Manuelle Ventile werden einfach mit einem Handgriff ein- oder ausgeschaltet und lassen dann das Warmwasser durch die Heizkörper strömen oder nicht.
Die europäische Studie zeigt, dass die EU-Bürger jährlich erstaunliche 12 Milliarden Euro einsparen und die CO2-Emissionen um 29 Millionen Tonnen sinken würden, bekämen alle 500 Millionen Heizkörper mit manuellen Ventilen moderne Thermostate. Das sind wahnsinnige Mengen! Und das liegt genau in Ihrem Arbeitsbereich – der Optimierung von Heizungssystemen.
Der Tausch dieser 500 Millionen veralteten manuellen Heizkörperventile ist nicht nur, was den Wärmeverbrauch der Heizkörper angeht, überaus sinnvoll. Neue Ventile können auch bei der Kesseleffizienz Wunder bewirken! Sehen Sie sich an, wie bedeutend der Einfluss von Heizkörper-Thermostatventilen auf die Energieeffizienz von Heizkesseln sein kann:
Wenn Sie Heizkörperthermostate tauschen, stellen Sie sicher, dass Sie den Kunden überdurchschnittliche Qualität anbieten, um das Energiesparpotenzial zu maximieren. Wir bei Danfoss sind stolz darauf, mit Danfoss RA2000™ einen der weltweit am klimafreundlichsten gefüllten Heizkörperthermostate anbieten zu können. Dieser Thermostat wird auf hyperoptimierten Produktionslinien hergestellt, was Kosten, Energie und Rohmaterial spart. Ein wichtiges Detail der Zusammenstellung der Füllmedien dieses Thermostaten macht ihn zu einem leistungsstarken Instrument zur Verkleinerung des Ökologischen Fußabdrucks:
Außerdem werden 80 % der Nebenprodukte und Abfälle aus der Produktion des RA2000™ wieder in die Produktion neuer Thermostate zurückgeführt. Das ermöglicht eine hochoptimierte Materialverwendung, wo immer möglich.
Darüber hinaus bietet der Danfoss RA2000™ im Vergleich zu einem manuellen Heizkörperventil aufgrund seiner Produktionseffizienz und der Lebensdauer von durchschnittlich mehr als 30 Jahren ein CO2-Einsparpotenzial von insgesamt 13 Tonnen. Das entspricht dem 1,6-millionenfachen Aufladen Ihres Mobiltelefons.
Bei der Nachhaltigkeit geht es um verantwortungsvolle Qualitätsprodukte mit langer Lebensdauer, damit wir mit den Ressourcen unseres Planeten haushalten und mehr aus weniger herausholen. Deshalb ist der Danfoss RA2000™ Thermostat eine hervorragende Wahl, wenn von mechanischen Heizkörperthermostaten mit klimafreundlichem Füllmedium die Rede ist.
Das wirklich Aufregende ist, dass diese Art von Produkt eine außerordentlich kurze Amortisationszeit für den Kunden hat. In nur 2 Jahren amortisiert sich die Investition in die Thermostate durch die eingesparte Energie. Das ist ein großartiges Argument für Ihre Kunden: Die äußerst einfache grüne Umrüstung von alten Heizkörperreglern!
Worauf warten Sie noch? Lassen Sie uns eine grüne Welle der Renovierungen in Gang setzen! Neue Thermostate sind sozusagen die am leichtesten erreichbaren süßen Früchte am Nachhaltigkeitsbaum, die einfachste Maßnahme, die Sie Ihren Kunden empfehlen können. Geringe Investitionen und eine schnelle Amortisation über die Energierechnung nur zwei Jahre nach der Installation sind garantiert.
Sie können mehr über unser umfassendes Sortiment von Heizkörperthermostaten erfahren, wenn Sie sich die unten aufgeführten Optionen ansehen:
Und wenn Sie schon dabei sind, warum nicht auch gleich die Heizkörperventile nachrüsten? Wir haben vor kurzem ein neues, umweltfreundlicheres Heizkörperventil mit druckunabhängiger Technologie entwickelt, das sämtliche Druckschwankungen in den Heizsystemen ausgleicht. Diese Ventile lassen zur richtigen Zeit am richtigen Ort nur die genau benötigte Wassermenge durch die Rohre, so sind Komfort und Sparsamkeit gewährleistet. Dieses Produkt holt aus weniger wirklich mehr heraus. Wir nennen es Danfoss Dynamic Valve™, den dynamischen Heizkörperthermostat.
Informieren Sie sich im folgenden Video genauer!
Mit einem kombinierten Heizkörperthermostat aus Danfoss Dynamic Valve™ und Danfoss RA2000™ (die besten Bauteile aus dem mechanischen Sortiment) oder dem preisgekrönten Danfoss Eco™ (das einfachste aus dem elektronischen Sortiment) können Kunden, die eine energieoptimierte Heizkörperregelung möchten, voll in die umweltfreundliche Renovierung einsteigen. Besser kann eine energiefreundliche Heizkörperregelung nicht sein.
Sehen Sie sich die Auswahl an Danfoss Heizkörperthermostaten an.