Alles, was Sie über die Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) wissen müssen
Die Gebäude, in denen wir leben, schlafen und arbeiten, sind für 40% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Das ist eine große Zahl! Die gute Nachricht ist, dass das Potenzial zur Energieeinsparung in Gebäuden enorm ist - 75% der Gebäude in der EU sind ineffizient. Wenn wir die Heizsysteme in Europas Gebäuden optimieren würden, könnten wir bis 2030 67 Milliarden Euro auf den Energierechnungen der europäischen Bürger einsparen. Das sind 82 Millionen Autos im Wert von CO₂! Und das ist das Herzstück dessen, was Sie als Installateur tun: die Optimierung der Heizungssysteme.Die überarbeitete EPBD kodifiziert die besten Praktiken in der Heizungsbranche und ist der Schlüssel zur Erschließung des Energieeffizienzpotenzials. All dies schafft enorme Einsparungen, mehr Arbeitsplätze und bessere Orte zum Leben und Arbeiten. Sie sind ein großer Teil des Erfolgs dieser neuen Richtlinie. Es kommt auf die Fähigkeiten von Installateuren wie Ihnen an und auf Ihre Bereitschaft, Kunden bei der Auswahl energieeffizienterer Lösungen für ihre Gebäude zu unterstützen.
Was müssen Sie tun?
Nutzen Sie die Vorteile des Ausgleichs des Systems, bevor Sie gehen. Vergessen Sie nicht, auch das System auszubalancieren. Wenn die Wärme nicht gleichmäßig über das System verteilt ist, werden Sie Ihren Kunden mit Räumen zurücklassen, die entweder zu heiß oder zu kalt oder vielleicht mit lauten Heizkörpern ausgestattet sind. Das bedeutet Beschwerden von Kunde! Sie können all dies vermeiden, indem Sie einfach jeden Heizkörper ausbalancieren. Sehen Sie sich an, wie die Danfoss Installer App Ihnen helfen kann, die Berechnungen für jeden einzelnen Heizkörper schnell und einfach durchzuführen. Neben einem besseren Komfort hilft ein richtig ausbalanciertes System Ihrem Kunden beim Energiesparen.
Vergessen Sie nicht, Ihrem Kunden die Vorteile zu vermitteln. Sie sollten dies als eine Gelegenheit sehen, mehr von Ihrem Fachwissen als Installateur zu verkaufen. Die EPBD ist die perfekte Gelegenheit, um qualitativ bessere Produkte und Installationen zu empfehlen, die mehr Komfort und Energieeinsparungen bieten. Informieren Sie Ihren Kunden unbedingt über diese attraktiven Vorteile. Wechseln Sie das Gespräch von der Enttäuschung über die zusätzliche Kostenzeile auf der Rechnung zu einer Gelegenheit, ein viel besseres Komforterlebnis und mehr Energieeinsparungen zu erzielen. Die Amortisationszeit für das Hinzufügen von thermostatischen Heizkörperventilen beträgt in einem durchschnittlichen Haushalt weniger als zwei Jahre.